This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:意外 SUV PF

Guru**** 2544070 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516164/bq40z50-r2-unexpected-suv-pf

器件型号:BQ40Z50-R2

工具/软件:

尊敬的专家:

客户正在使用 BQ40Z50-R2并将固件升级到 R3以用于2S1P 电池工程。  客户发现仪表将在操作中触发意外 SUV PF 的情况。  SUV 设置为2.0V、但他们回溯了日志、发现电池未达到该状态。  该记录显示电压最低为2.777V 和2.542V。   万用表读数为2.619V 和2.525V。  右侧不应触发 PF。  您能帮助我们看看为什么会发生这种情况吗?   请参阅以下屏幕快照和附加的导出文件。  非常感谢!

e2e.ti.com/.../26A589_2D00_Kesu_2D00_2025.05.19.gg.csve2e.ti.com/.../26A589_2D00_Kesu_2D00_2025.05.19.srec

最好的 Rgds

Stanley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stanley、

    此问题已分配、并将跟进。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stanley、

    这种情况是否可以重现? 如果是、是否可以接收描述它的日志文件?

    此致、

    Anthony