This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994QFNEVM:TPS65994BH:如何在 USBCPD 应用程序自定义工具中编辑 f909.12.13文件

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512218/tps65994qfnevm-tps65994bh-how-can-i-edit-the-file-f909-12-13-in-usbcpd-application-customization-tool

器件型号:TPS65994QFNEVM
主题中讨论的其他器件:TPS65994BH

工具/软件:

你(们)好  

 PD:TPS65994BH

   USBCPD 应用程序自定义工具:GUI 构建 版本:6.4.32

2.我们要 编辑 f909.12.13,它将报告 输入基本映像加载被禁止(不允许加载与当前打开项目不兼容的基本映像文件。当前打开项目支持固件版本: f909.12.xx 选择的二进制文件固件版本: FFF.ff.ff ),但编辑 f909.12.15  。 正常。

3.如何编辑文件 f909.12.13,更改 GUI 版本或使用其他方法,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不能修改基本固件映像。 您只能修改工程文件中列出的配置/寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

       我 更改了 配置/寄存器、USB3.0正常。但 TBT 和 DP 无法工作。SBU 连接到 TS3UBCA410。 ?谢谢、如何修改 TS3UBCA410。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定修改 TS3USBCA410的含义。 您是否尝试将其编程为不同的交替模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我尝试 TBT 模式 使用 LnBp/LnBn、DP 模式使用 LnAP/LnAn。如何在 I2C 模式下修改它。地址为0x5C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是 TS3USBCA410的专家、因此我会将其转移到拥有该软件的产品线。 但从快速查看数据表来看、此器件无法支持 TBT 速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tommy、是的、这是正确的。 此多路复用器没有 BW 来支持 TBT。