This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:tps23881强制功率功能

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513522/tps23881-tps23881-force-power-function

器件型号:TPS23881

工具/软件:

我正在使用 TPS23881设计具有以下配置的电路:

2个带4对(4x4)的端口

就需要使用强制电源方法。 我们将 POE 模式设置为手动模式、不启用检测和分级。 我们将0x29设置为90W、然后直接设置上电(寄存器0x19至0xF)、但实际上、输出在达到45W 时会过载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gu:

    感谢您联系我们!

    由于5月国际劳动节后任务累积、我们需要更长的时间来回复 E2E。 请在2-6个工作日内回复您的问题。 很抱歉耽误你的时间、感谢你的耐心!

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gu:

    TPS23881具有8个通道、可以配置4个4线对端口。  如果我理解正确、您只为2个端口使用了4个通道?  

    您的 PD 是否加载了8级单一特征?  

    对于4线对有线端口、2P 管制值仍适用于各个通道。 当您在没有负载的情况下上电时、是否可以读取1Eh-21h 和 2Ah、2Bh 电阻器?  

      

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    1.我们有一种设备类型、其中单个端口使用两个通道;另一种类型、两个端口使用四个通道(每个端口两个通道)。

    2. My PD loda 是8级单一特征。

    在设置第三个和第四个通道强制上电时、这些寄存器的值如下:

    0x1E->0xff

    0x1F->0xff

    0x20->0x6b

    0x21->0x6b

    0x2a->0xb4

    0x2b->0xb4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gu、

    Diang 是糟糕的,将在星期三回来,所以请给他几天的回应。

    谢谢、此致、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gu:

    感谢您的信息。  

    原因可能是未进行检测和分级时连接检查未完成。 这可能会导致 PSE 不知道端口是单一特征2P 还是4P 或双特征。 那么 PSE 只能以2线对和90W = 45W 的一半导通。   

    此外、手动模式主要用于调试目的、不建议在一般应用中使用。 建议使用半自动或自动模式。  

    此致、

    DIAN