This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750EVM:IAC&IBAT ADC 值不准确

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516280/bq25750evm-iac-ibat-adc-value-inaccurate

器件型号:BQ25750EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25750BQSTUDIO

工具/软件:

Dears:

使用 Bqstudio 读取 BQ25750寄存器、IAC 返回 电流值小于关于150mA 的实际电流(设置负载电流0~1A、从 VSYS 输入24V、输出)

它是具有任何 ADC 默认失调电压还是需要在工作前进行校准?

和、IBAT/VAC ADC 具有类似的行为。

谢谢

Hiram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiram、

    感谢您的研究。 这是预期行为。 ADC 实际上是用作一个通用指示器。 我们还有 有关 ADC 的常见问题解答

    如果这样回答了您的问题、请告诉我。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ethan

    感谢您的答复

     如果将2mΩ 替换为10mΩ、并通过软件重新计算电流(ADC 值除以5)、则 EVM IAC 电流采样电阻为2mΩ、

    是否是减小 ADC 误差的有效方法?  是否有其他影响?

    谢谢

    Hiram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiram、

    ADC 的主要误差来自充电器中的偏移。 这意味着更高的电流和电压将更加准确。

    因此、我认为连接到10mΩ IAC 检测电阻可以减少 ADC 的误差。

    此致、
    Ethan Galloway