This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840:几次上电后器件无法正常工作

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500312/tps3840-device-not-functional-after-a-few-power-ups

器件型号:TPS3840

工具/软件:

您好、

我有一个用于反极性和电池欠压的保护电路:

它工作正常6到7次、我在7.2V 的电压下使用 PSU 上电。 正如预期的那样、当电压下降到大约4.9v 时电路切断良好、并在大约5.1V 时重新启用 MOSFET。

但我注意到电路板上电后几毫秒内峰值电流超过2A、之后所有电路板的电流始终为200uA。 我确实有近100 μ F 的陶瓷电容。 但我不清楚为什么这会是一个问题、因为该 FET 可以处理更高的电流。

我现在观察到、TPS3840的 RESET 引脚不再变为低电平、恰好保持在 VDD 上的电压、并且电流消耗会随现在的电压而变化。

您能否帮助确定可能出现的问题? 电池来自电池。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruno、

    感谢您的问题。 首先、我想强调一下、我们确实拥有可以直接连接和监控电池电压轨(12V/24V/48V)的监控器。 由于您需要 UV 监控、我 绝对建议检查 TPS3842、它是一个比 TPS3840更小的封装、具有 VDD SENSE 和 RESET 引脚最高可达42V 电压、并且它仍然像 TPS3840一样具有纳安级电流消耗。

    您能回答以下问题、以便我能更好地为您提供帮助吗?  

    1) 您的电池电压是多少?

    2)您是否 在检测引脚上有电阻分压器?  

    - Vdd 最高只能达到10V,根据您的原理图,您可以直接连接到电池轨。 如果您直接连接到电池轨、且峰值电流为2A、我认为它可能已损坏。

    此致、

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sila、

    1 -测试期间的电池电压为7.2V、但为了测试截止电路、我改变为4.5至7.5。

    2 -没有、没有分压器。 2A 峰值电流、FET 或 TPS3840到底可能会损坏什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruno、

    感谢您澄清我的问题。  

    电路板出现2A 电流的事件是什么? 是短暂的还是预期的行为?  

    您是否可以向我发送示波器图片、以便我可以与我的团队分享?  

    谢谢、

    Sila Atalar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sila、

    由于电容的原因、我没有计算出预期的确切初始电流、但在某种程度上是预期的。

    很遗憾、到目前为止我没有示波器捕获。

    我不明白的是与这种浪涌电流(或者即使它是真正的短路)与 TPS 器件损坏的关系、TPS 不与电路串联。 您是否了解问题可能是什么?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruno、我需要咨询我们的设计团队以帮助回答您的问题。  

    TPS3840PH49DBVR 具有推挽输出、且其高电平有效。 您提到复位发生在 VDD 之后、这意味着即使 SENSE 电压高于4.9、器件也不会置为有效。  

    您能否对所有引脚执行曲线示踪器程序、如下面的中突出显示的那样、以接地为基准。  

    最好的、Sila  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sila、

    它是 0.62v、万用表的正极引线位于 GND 引脚(3)上、万用表的负极引线位于引脚 RESET (1)上。 这是正确的测量结果吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruno、  

    是、这是正确的方法。 看起来您测得的 RESET 引脚电压为0.62V。 您是否还可以快速查看 VDD 引脚?  

    基本上、这也是一个二极管测试。  对 IC 输入/输出引脚之间的二极管压降进行测试可以指示相关的晶体管栅极是否熔断。  缺少二极管压降意味着可能会对输入或输出级造成损坏。

    快速说明一下 、单独进行二极管测试并不是全面的 IC 测试。 我只是尝试查看电流尖峰后 IC 是否损坏。  

    您是否曾使用过其他设备进行过测试? 如果没有、我建议使用新的进行测试。  

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Sila.