This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C52-Q1:HV 启动堆叠600V 耗尽模式 MOSFET

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517024/ucc28c52-q1-hv-start-stacked-600-v-depletion-mode-mosfets

器件型号:UCC28C52-Q1

工具/软件:

神父:

客户想知道为什么 Vth (Q2)=1V? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    旨在使 Q2的 VGS =-1V BSS126 ID 可以承载电流1.3mA、每次需要启动时具有一定的设计裕度。