This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:无法获得30Vdc 至145VDC 输入至24V 输出转换器的输出。

Guru**** 2511115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514793/lm5023-unable-to-get-an-output-with-30vdc---145vdc-in-to-24v-out-converter

器件型号:LM5023

工具/软件:Webench Power Designer

你(们)好

我最近制造了一款30V 至145V 转24V 直流/直流电源转换器。 我使用 Webench 的输出作为参考、并对设计中的电路进行了小幅更改。 我已经尝试了 Webench 设计和修改后的设计;两者都不提供任何输出。 Webench 的设计导致了一些部件的磨光,而修改后的设计则没有输出。 我附加了修改后设计的变压器参数、输入和输出波形:

变压器参数:
LP = 19.0970uH
Ls = 16.6053uH
LAUX = 3.95309 μ H
NS 至 NP = 0.933
NAUX 至 Np = 0.455

在此处查找 Webench 设计。

以下是变压器输入波形。 (请注意、探头衰减设置为实际值的10倍:因此取值为读数的0.1x)

以下是辅助绕组波形。 (衰减设置为此处的正确值)

修改后的设计具有以下参数值:
Rcs = 499欧姆
Rqrt = 12k Ω
Rqrb = 1.56k Ω
CD = 140 pF

谢谢。此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    您能分享 Webench 设计和原理图以进行审核吗?

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 感谢 Mike 的答复。  

    webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=82A9BD91F7C3AC77

    我对缓冲器电阻器的值持怀疑态度。 请告诉我他们是否正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    修改后的元件值与 webench 设计有很大不同。 您是如何修改的、为什么要修改它们的?

    您是否可以放回 webneck 设计值来提供测试结果和波形?

    Rcs = 499欧姆
    Rqrt = 12k Ω
    Rqrb = 1.56k Ω
    CD = 140 pF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我根据数据表进行计算、并选择了 Rqrt、Rqrb 和 Cd 的值。 根据类似的考虑并参考其他原理图来选择 RC。  

    我也使用 Webench 值测试了直流-直流转换器、但一些 compoents 在我取任何值之前就开始吸烟。 在我观察到的那一刻、它出现了相同的问题:无直流输出。 它保持在1 VDC 以下。 但是、根据我的值和 Webench 值、我在这两种情况下都观察到了12Vrms 的交流电压(使用万用表)。  

    更新:我进行了一些计算:我使用了 Webench 中流经初级绕组的电流峰值、并计算了 Rsense 两端的电压。 这将是 RC 某一点上的电压。 在内部、CS 引脚和内部比较器之间有一个6.6k Ω 电阻器(与典型值0.5进行比较)。 由于比较器与0.5V 进行比较、因此在内部应该存在大于该电压的电压。 但对于此转换器、Rsense 电阻器上的电压低于0.4V (0.385V)、比内部电压低得多。 因此、我认为 RCS 不是问题、但所有其他值都与 Webench 设计中的值相同。  

    Mike O'HongHuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    哪些成分开始吸烟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最有可能是 Rqrb 或 Rqrt。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这些电阻器处于辅助电源上、不应吸烟。 它看起来辅助电压不正确(即变压器有问题)或您使用了错误的电阻器。 请查看这些内容。