This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:输出电压未达到设计值、驱动输出已停止

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP41031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517073/ucc28740-the-output-voltage-has-not-reached-the-design-value-and-the-driving-output-has-stopped

部件号:UCC28740
主题:PMP41031中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

我们基于 PMP41031设计了反激式电源、在测试期间、我们发现输出电压无法满足设计要求。 设计的输出为20V、但在现实中、它只能输出到6V 至7V、然后电压会降低。 这一循环仍在继续。

测量波形后、发现在输出电压达到6V 至7V 后、驱动输出引脚没有输出、如图1所示。 此时、驱动电压在大约200us 后降至0V、这比其他驱动脉冲时间更长。 我们还怀疑芯片可能检测到过压或过流。 在测量 VS 和 CS 引脚电压时、它们未达到阈值。 此时、CS 引脚的峰值电压约为600mV、VS 引脚的峰值电压约为1.55V。 在启动过程中测量 VDD 和 VDS 波形时、未发现 UVLO 故障;

我们想了解输出电压无法达到设计值的原因? 正常启动芯片的输出电压、驱动输出、VS、CS 的波形变化的近似过程是什么?

我希望收到您的回复、谢谢您~

CH1 (黄色):MOSFET VDS  CH2 (绿色):DRV OUT CH4 (蓝色):输出电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否从 PMP41031复制了确切的设计? 完全没有变化? 您能分享一下原理图吗?

    请分享覆盖在 DRV 和 Vout 上的输入电压 CS、VS 的波形。

    为了澄清一下、您尝试了多个 IC 和电路板。 同样的行为、对吧?