This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92629-Q1:AEC-Q100-012的测试结果

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92629-Q1, TPS92629Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510676/tps92629-q1-test-result-of-aec-q100-012

器件型号:TPS92629-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS92629Q1EVM

工具/软件:

您好、团队、

我们的客户要求以下两点:

  1. AEC-Q100-012 (接地短路容差测试)及其测试等级的结果。 我们无法在下面的页面中找到结果:
    https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=TPS92629QDGNRQ1
  2. 什么是与 AEC-Q100-012相关的故障模式? 如果它没有失败、最坏情况是什么、预期的故障模式是什么?

此致、
胜丸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masaru:

    根据我的理解 、AEC-Q100-012标准面向电源开关、而不是高侧驱动器。

    TPS92629-Q1具有集成的接地短路故障检测功能、 在该功能中、如果输出通道接地短路、则会禁用电流。 更多信息、请参阅数据表中的第7.3.6.1节。  

    图6-21和6-22所示为 LED 短路保护和自动恢复功能的测量结果。

    此致、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zach、

    我们分享了您的意见、并收到了新问题。 我们的客户想知道的是、TI 是否 在接地短路故障检测方面执行类似于 AEC-Q100-012的接地短路测试。 除了数据表中提供的测试结果之外、我们是否还可以将其分享给客户?

    此致、
    胜丸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masaru:

    数据表中提供的接地短路测试结果应足够接近标准。 我们始终可以为客户对 TPS92629Q1EVM 进行采样、以验证接地短路故障保护情况。 我们在 EVM 上组装了跳线、专门用于此类短路测试。  

    https://www.ti.com/tool/TPS92629Q1EVM 

    此致、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zach、

    如果他们多次测试接地短路故障保护、IC 可以承受多少次? 此外、当 IC 出现故障时、故障模式是什么?

    我在原帖子中提出的问题如下:

    [引述 userid="448827" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510676/tps92629-q1-test-result-of-aec-q100-012
    1. 如果它没有失败、最坏情况是什么、预期的故障模式是什么?

    [/报价]

    此致、
    胜丸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masaru:

    输出接地短路的次数没有限制。 该器件是恒流源、能够向任何负载(包括直接接地)提供恒定电流。 内部接地短路检测通常 用作诊断工具、并在短路事件期间保护其他系统元件。

    有关故障处理的更多信息、您可以参考故障表(数据表的第7.3.8节)。

    此致、

    Zach

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zach、

    附加问题:TI 是否针对这些保护功能在实施某种类型的测试? 或者、它是否仅通过以下"质量、可靠性和封装数据"中给出的标准进行测试?:

    https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=TPS92629QDGNRQ1

    此致、
    胜丸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Masaru-San,

    除非另有说明、否则所有 TI 器件都在进行测试、以确保数据表"电气特性"部分所示的器件规格。

    此致、

    Zach