This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:自定义电池包监控

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515795/bq35100-custom-battery-pack-monitoring

器件型号:BQ35100

工具/软件:

尊敬的 TI 支持部门:
我将使用 BQ35100器件开发一个定制电路板。
我的目标是监控一个定制电池组、其中包含2个 D 节电池和一个也并联的锂电池(由于 GSM 调制解调器需要峰值电流)。
BQ35100是适合此特殊应用的器件、还是用于仅监测单节电池?
这是定制电池包:


如果回答是肯定的、我将寻找一个程序来集成 BQ35100来构建此电池组。

感谢您的支持!

期待您的答复

此致、
M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D 型电池由 聚硫酰氯化锂(SL-2780 Tadiran)制成、备用锂电池由 含锂化合物(HCL-1530 Tadiran)制成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maurizio、

    这样做不起作用、因为您的系统需要一种称为 chemID 的方法、并且使用两种不同的电池化学物质会扰乱电池电量监测计信息收集系统的各个方面。 最佳解决方案是使整个电池组连接同一个电芯。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:
    感谢您的快速答复。
    也许这是一个更好的解决方案。
    这样、我就不包括备用锂电芯监控、而只包括使用2个 D 电芯构建的电池组。
    最终电池组具有以下布局:

    您能否确认这可能是解决我的问题的一种方法?
    请告诉我,谢谢!
    祝你度过美好的一天!
    M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maurizio、

    这种解决方案仍然不可行、与其使用不同电池器件型号相比、主要原因是无法在同一电池电量监测计上将不可充电电池与充电电池一起使用。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、
    好的、明白。 在这种特定的情况下、唯一的工作选择是为每个电池使用电量计。
    假设估算电池剩余电荷不是很重要、那么我可以将此器件用作测量 Ah 的库仑计、还是最好考虑使用其他类型的器件?
    该应用程序在80%的生命周期内处于睡眠状态。
    请告诉我您的意见、谢谢!
    此致、
    M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maurizio、

    是的、该器件将能够进行库仑计数、并能够判断从系统中消耗了多少电流。

    谢谢您、
    Alan