This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:我可以&'t 与 bq76952进行通信

Guru**** 2531120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76952EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517106/bq76952-i-can-t-communicate-with-bq76952

器件型号:BQ76952

工具/软件:

我使用 bq76952开发了一个与评估板(bq76952evm)相似的 PCB、但可用于6节电池。 该电路如下图所示、以及用于读取电芯电压的调节电路。

在微控制器端(MSP430FR5529)、通信正在正确进行、因为我们尝试了使用微控制器与 bq76952EVM 板上的 bq76952进行通信、并成功地进行了通信。
但是、我们无法与电路板上的 bq76952进行通信、我们相信它处于关断模式而无法退出关断模式。 我们已经按照以下步骤完成了 bq76952初始化过程

-打开 BAT 引脚电源
-按连接到 TS2引脚的唤醒按钮
-尝试通过 I2C 与 BQ76952板通信(I2C 中为100KHz)

BQ76952不进行响应、从地址提供了通信 NACK。

注意:
-我们测量了 reg18引脚,它的输出显示1.8V。
-由于我们只使用6个电池,BAT 引脚获得17V ;
-在 CP1引脚上、我们得到28V;
-在 REG1和 REG2 0v 上;
- REGIN O.13V;

话虽如此、问题是 bq76952未与微控制器通信时出现了问题?