This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:UCC256404

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512082/ucc256404-ucc256404

器件型号:UCC256404

工具/软件:

我发现我的 UCC256404设计有新问题。 当运行时、器件输出连接到 负载80V/4A、且负载断开时、反馈初级(在光耦合器之前)断开。 有损坏的齐纳二极管24V、齐纳二极管12V 和100R 电阻介于80V 和齐纳二极管24V 之间。 反馈在这里 feedback.pdf .

如何防止在负载完全断开时破坏反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您的负载被移除时、输入是否也被移除? 您会遇到什么波形吗? 如果输入未断开、则 Vout 上可能会发生过压事件、这会损坏二极管。  请参阅 EVM 中的原理图示例、来设计您的反馈环路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在没有波形。 我已连接负载80V/4A、且负载已物理断开。 输入未被删除。 输出断开后、UCC256404进入错误状态、并每秒尝试一次启动。 但由于齐纳二极管的情况下、它无法启动、 在负载断开之前、输出没有任何过压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以微调反馈环路以增加带宽、从而避免 OVP。 请参阅 我们参考设计中的原理图示例。 您可以在 TI.com 上找到很多内容。

    https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?keyword=ucc256404

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我去了很多的设计,仍然有问题的反馈在测试。 它在80V/0.5-8A 负载下运行良好、但系统无法以较低的负载启动。 不加载启动每1秒重新启动一次。 我尝试从1A 负载开始降低负载。 关于负载0.3A 时、 附加反馈方案中的 R297、D161和 D162断开。 Vhen 输出电压+80V 高于80V、D160和 D161会快速发热。 我可以增大 R297、但这样会降低反馈的动态。 反馈来自此设计: www.ti.com/.../tidrxp7.pdf 

    e2e.ti.com/.../3073.feedback.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、4个二极管的总击穿电压为78V。 当 Vout 为80V 时、它们会击穿并消耗电能并发热。

    Re 每秒启动一次意味着保护被触发、控制器每秒尝试再次上电。  

    您是否测量了反馈的波特图?

    尝试完全匹配您的参考并再次检查(添加 R621)。 或者、您可以设计2类滤波器(参考 EVM 原理图)

    反馈微调不是一个简单的任务、但它与您使用的 LLC 控制器无关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我没有测量反馈的波特图。 我可以找到任何热门的信息做吗? 我对此非常着迷。

    今天我测量了(将 R297从100R 增加到200R 后)断开负载(2A)、这里是输出电压:没有二极管断开。 但我认为这不是解决办法。 当没有负载时、系统无法切换输出(PCB 中实际上有100k 电阻器连接到输出)。 将是最小负载100mA)。  

    这里从 R297 = 100R 开始:

    R297 = 200R 是相同的

    看起来是一样的。 我也很感兴趣、如何在启动时降低小过压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的附件不可查看、因此我无法评论。

    有许多在线资源讲授了如何测量波特图。 Google/YouTube/AI 是您最好的朋友。  另请注意、系统讨论超出了论坛的范围。  

    如果您对我们的 IC 有任何具体问题、请随时在此处提出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 我找到了使用注射器创建波特图的测量程序。

    我也需要这些方面的帮助:

    1.我有问题,以较高的负载开始。 系统设计为80V/10A、但只能在负载为1、5A 时启动。 启动后、不会增加负载、它的工作电流可达7A、下一个系统有时会关闭并重新启动。

    从负载更高至2A 开始、它会尝试启动、每隔1秒重新启动一次。 有时它开始,有时不 我测量了所有信号、我认为问题是通过 ISNS 设置。 我使用了器件 Excel 计算中的 Cisns 和 Risns。 Cisns = 150pF、Risns = 90 Ω。 我也尝试降低 Risns、从2A 负载启动的时间更长、但不能完全启动。OCP1 IRES 设置为27A、ISEC 设置为66A。  

    此处测量的是 FB (黄色) ISNS (蓝色)、Iout (绿色)。 如何设置从最大负载开始?

    2.如何在启动时将小过电压降至最低。 现在最高可达 8V、超过80V。 我需要更小的过压。 我尝试更改开始时间、现在设置为100ms (Cllss 为1uF)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您的环路响应没有优化。 请使用 II 型或 III 型过滤器来加快响应速度。 这将有助于减少过冲。

    对于您的第一个问题、请同时监控 Vout。 我怀疑 OVP 会触发、因为软启动后 FB 显著下降。  

    循环优化是一个耗时的迭代过程。 还有一些在线文章。