This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:使用机械开关关闭 TPS25730D 的 PPHV

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516294/tps25730-turn-off-the-pphv-of-the-tps25730d-using-a-mechanical-switch

器件型号:TPS25730

工具/软件:

我正在尝试使用 TPS25730D 为我的电路板构建电源输入。
我想通过打开/关闭滑动开关来打开/关闭 TPS2530D 的输出。
是否可以通过将 TPS25730D 的任何端子设置为高电平/低电平来打开/关闭 PPHV 的输出?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshimoto-San、

    TPS25730D 没有任何直接控制 VBUS 到 PPHV 电源路径开关的控件。 如果您希望直接控制电源路径、则需要使用 TPS25730S、该器件具有外部电源路径和栅极驱动器、因此需要设计和实现外部电路。

    TPS25730D 确实有一个"Fault_in"输入、当该输入被置为低电平时、会断开端口、从而有效地禁用 Type-C 功能器件。 CC 引脚实际上处于高阻态、因此不会检测到 USB-C 连接、也不会形成 Type-C 合约。 只有当 TPS25730已通电时、使用此 GPIO 才有效、因此仅 当 TPS25730由内部系统电源通过 VIN3V3供电时才有用。

    没有其他有关电源路径控制的选项。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    感谢您的回答。

    电路板上没有可驱动 VIN3V3的电源。  

    这意味着无法使用 TPS25730D 打开/关闭电源路径。

    TPS25730S、正确。

    您是否可以使用 TPS25730S 提供用于控制电源路径的示例电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshimoto-San、

    [报价 userid="655265" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516294/tps25730-turn-off-the-pphv-of-the-tps25730d-using-a-mechanical-switch/5830742 #5830742"]

    电路板上没有可驱动 VIN3V3的电源。  

    这意味着无法使用 TPS25730D 打开/关闭电源路径。

    [/报价]

    正确、无法手动控制 TPS25730D 电源路径。

    您是否可以使用 TPS25730S 提供用于控制电源路径的示例电路?

    遗憾的是、我们没有采样电路。 这不是我们之前做过/尝试过的事情、 更像是关于如何 通过外部信号来控制 TPS25730电源路径的建议。

    您需要自己评估和开发电路。

    谢谢。此致、

    Chris