This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2117:IN1和 OUT 之间短路

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511292/tps2117-short-circuit-between-in1-and-out

器件型号:TPS2117

工具/软件:

您好:

我们的一些 PCB 在组装后面临 IN1和 OUT 引脚之间短路的问题、以及为 PCB 上电的简单测试。

我们认为、问题在于从 IN2切换到 IN1期间 IN1上的电压纹波超过6V。 我们在每个电路板上都没有看到这种纹波。 我们有时会看到它。

IN1 (5V_BUCK)通过长电缆(约1米)供电、电缆和多路复用器输入之间只有0.1uF。 另请注意、根据我们的设计、5V_BUCK 电压可高达5.45V。 它不是简单的5.0V。

我们将在 IN1上增加更多电容、看看它是否能解决问题。 您是否还能就该解决方案或任何其他可能的解决方案提供任何建议?

谢谢、

蓝色: 5V_BUCK、紫色:Vout、 绿色:5V_USB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ser:

    您也可以在 IN 引脚上使用 tVS 二极管、并增加靠近引脚的陶瓷电容。

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    TVS 二极管没有帮助。 陶瓷电容器有时会有用、但并非总是有用。

    我们注意到的一点是:如果没有电容、当 OUT 介于1V 至2V 之间时、IN1上会出现电压尖峰。 如果 OUT 较低(约0V)或较高(约4V 至5V)、我们不会看到尖峰。

    有什么想法为什么会发生这种情况?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ser:

    让我检查一下、然后返回。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ser:

    您使用了哪种二极管?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    AZ5125-01H

    数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ser:
    我在数据表中看不到给定电流的钳位电压电平?

    您有这个电视的板载占位符吗?