This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51770:扩展 Vin 范围

Guru**** 2511325 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515534/lm51770-extend-vin-range

部件号:LM51770

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户希望实现支持高达100V 输入的降压/升压转换器、是否有任何权变措施来扩展 LM51770等降压/升压控制器的 Vin 范围?

谢谢、

Charles

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:感谢您使用 e2e 论坛。 请期待明天获得解答  

    此致、

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles、

    您是指100V 直流输入电压还是尖峰到100V?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    稳定100V 输入。

    BR、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles、

    那么我很抱歉地说、我们没有一个具有集成驱动器、能够在高达100V 电压下工作的降压/升压转换器。

    您正在构建哪个应用程序?

    此致、
    Brigitte