This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51610:计算工具 LMR51610-design-Calc

Guru**** 2390825 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514478/lmr51610-calculation-tool-lmr51610-design-calc

器件型号:LMR51610

工具/软件:

某人能否验证  LMR51610数据表、产品信息和支持| TI.com 显示在第5步:反馈以返回电阻器值、该值是数据表计算值的10倍。  尝试使用此工具来验证我选择的值、并注意到输出与下面的数据表中的表8-1不匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John

    感谢您发送编修。  

    您在计算中使用的 Rfbb 值是多少?  

    谢谢你

    此致  

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:

    我正在设计三个电源、下面是我提出的电阻器对:

    1.2V:高侧 FB=10K 低侧 FB=20K

    3.3V: 侧 FB=10K 低侧 FB=3.36K

    5V:高侧 FB=10K 低侧 FB=1.87K

    提前感谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John

    它给了我正确的结果。 但是、执行计算需要一些时间。 您可以监控左下方以检查状态  

    检查以下结果

    1.2V

    3.3V

    5V

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John

    如果需要进一步的帮助、请告诉我。 如果查询已解决、请关闭该线程。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:

    必须是我最初使用的 XLSX 文件的副本、因为新副本正在提供正确的数据。  您的数据还有助于审核我的计算结果。

    感谢您的帮助、

    John