This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82902:TPSM82902SISR:1.8V 设计评论

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516765/tpsm82902-tpsm82902sisr-1-8v-design-review

器件型号:TPSM82902

工具/软件:

尊敬的团队:

请查看并提供所连接的 TPSM82902SISR 设计的反馈、Vin = 12V、Vout = 1.8V。

谢谢

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPSM82902SISR_5F00_12_5F00_1V8.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Nachiketh、

    原理图看起来没有问题。  

    此致、

    Gautam