This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:定制降压/升压转换器板设计评审

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118, INA237

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516098/lm5118-design-review-of-custom-buck-boost-converter-board

器件型号:LM5118
主题中讨论的其他器件: INA237

工具/软件:

尊敬的团队:

请查看随附的定制电路板原理图和 PCB 布局并提供相关反馈。

e2e.ti.com/.../PCB_5F00_Images.zip

 e2e.ti.com/.../PoE_5F00_Boost_5F00_Schematics.pdf

附加设计包括 LM5118、INA237和 TPS16530。 可以使用跳线将降压/升压转换器的输出设置为48V、52V 和53.5V。

输入电压在46V 至54V 之间变化。 根据 webench 报告设计了 LM5118的布局和原理图。

此致、

Shashank  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    您能否将填写好的  LM5118QUICK-CAL 附加到此主题? 这将是我们进行原理图审阅最高效的工作流程。
     

    看起来该设计是在 Altium 中完成的。 您是否也可以共享 Altium 文件-这将使审查变得更加容易。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:  

    由于这涉及产品设计、请分享您的电子邮件 ID、我可以将更多信息(设计文件和计算)分享到该 ID、或者将个人电子邮件发送给我、我可以向其回复必要的详细信息。

    谢谢。此致、

    Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    如果你用鼠标在我的头像上,你可以向我发送私人消息。

    请在这里也放一个注释,以便我知道检查这个私人邮箱。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    我有私人消息给你必要的文件和细节。

    此致、

    Shashank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    感谢您分享文件。

    从我这边看、原理图和布局看起来不错。 找不到问题。

    此致、

     Stefan