This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:OVP 问题:在 VIN >10.7V 时、电子保险丝再次导通

Guru**** 2535430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516543/tps2662-ovp-issue-at-vin-10-7v-the-efuse-switches-on-again

器件型号:TPS2662

工具/软件:

我们使用电子保险丝 TPS26624DRCR 来监测脉冲 负载的输入电压和输出电流。

在测量过程中、我们注意到了一个问题、即过压截止频率不能按预期工作。

随附的 PDF 显示电路图和测量结果。

如果电子保险丝输入电压(VIN_eFuse、蓝色)增加、则在超过过压切断电压(VIN_eFuse < 8.7V)时、它会正确导通(VIN_eFuse > 7.5V)并关闭。
开/关阈值对应于电阻器的计算值。 故障输出(Lila)指示错误。 输出电压(蓝绿色)会降低。
但是、如果输入电压进一步提高 VIN_eFuse (>10.7V)、电子保险丝会再次导通、FAULT 输出会再次复位。

多次阅读数据表后、我无法解释出 effuse 开关的开启行为。

我们迫切需要支持

谢谢!

e2e.ti.com/.../eFuse_5F00_TPS26624_5F00_OVP_5F00_Fail.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank

    在邮件中讨论。

    请关闭此主题