This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61161-Q1:LED 驱动器替代产品

Guru**** 2517120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61161-Q1, TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514428/tps61161-q1-led-driver-replacement

器件型号:TPS61161-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS61165

工具/软件:

我有一个 LED 驱动器已停产。 因此、我需要更换。 TPS61161-Q1可能是合适的替代产品。 但我不确定通过 MOSFET 的电流限值是否足够高。 旧驱动器(MIC2297-42YML)的限制是 TPS 的1、7A 和0、7A。 负载是两个并联的 LED 灯串、每个灯串六个 LED。 电流消耗为40mA、输出电压为19、2±1、2V。 当我在当前设计上测量输入电流时、大约为0.7A。 这使我无法确定 TPS 是否能够向 LED 提供足够的输出功率。 除了 MOSFET 电流外、两个 LED 驱动器的属性是类似的。

提前感谢您的帮助。

Staffan Levinsson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Staffan

    我将在下星期一向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Staffan

    请联系 TPS61165了解是否适合您。