This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3704-Q1:有关可调系列的阈值配置的查询

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3704-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514883/tps3704-q1-query-regarding-configuration-of-threshold-for-the-adjustable-series

器件型号:TPS3704-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我想将 TPS3704-Q1用于48V 和24V 的2个电压轨、并且我需要11%的 OV 和 UV 监控。

您能否恳请确认 TPS37044LJOJDDFR 是否支持此范围?

如果是、如何配置阈值%、因为它说该阈值是可调的、但没有提到如何配置它?

期待您的快速积极回应。

此致、

Zeel Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeel:

     TPS37044LJOJDDFR 是一款具有+/- 5%窗口容差的4通道可调窗口监控器。  

      TPS37044MJOFDDFRQ1是我们最近发布的多通道器件、这是一款窗口 容差为+/- 7%的可调节窗口监控器。 否则、我建议使用四个 TPS37A010122DYYRQ1 窗口监控器。 这是一款 具有过压和欠压的单通道器件、可通过外部电阻分压器进行设置。

    谢谢、
    Joshua  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Joshua 的答复。
    从数据表中可以看出、OV 和 UV 似乎有两个不同的复位信号。 我的要求是对于具有+/- 11%检测的同一电压轨、对 OV 和 UV 进行单次复位。

    您能否帮助解决这一要求、哪个部件适合该要求?

    此致、

    Zeel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeel:

    是、OV 和 UV 的复位是单独的、但输出拓扑是开漏的、这意味着这些输出可以一起进行或运算以满足您的需求。  

    谢谢、
    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Joshua、这可能有助于解决问题、非常感谢!