This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS652353:IC 经常在现场失败

Guru**** 2797465 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65235-1, TPS65235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514754/tps652353-ic-failing-on-field-frequently

器件型号:TPS652353
主题中讨论的其他器件:TPS65235-1TPS65235

工具/软件:

您好、

我们在大约500个系统中使用 TPS65235-1/3、并且多个系统在 LNB 或 TPS65235 IC 中出现故障。

IC 的许多故障包括输出电压不超过~16.5伏(我们将其设置为12.8V)、在极少数情况下、输出短接至 GND。

为了解决 LNB 问题、我们正在实验室进行测试、但我也放置了数据表中提到的浪涌组件、这些组件最初未安装。

 对于 IC 故障、我很怀疑布局、特别是电感器的位置(此处为 L5)以及连接到引脚2和引脚3的细迹线。

任何人都可以查看此布局和原理图、告诉我是否缺少内容。

 

在当前配置下、L5为4.7uH。 DZ4和 DZ5 (电涌相关组件)不存在、D14不存在。

我们在升压引脚处有2x22uF 电容器(数据表显示其中一个就足以满足4.7uH 要求)、封装为2220、额定电压为50V。

 

欢迎提供诊断问题或建议更改当前配置的任何帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohit:

    似乎有一个错误的位被传递、这导致输出电压变为16.4V。 您能否重新检查一次?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于在正常运行时未发生、因此问题并不是真正错误的位。

    只有在 IC 发生故障且卡在电压上时才会发生这种情况。 在这种情况下、它仅响应 OFF 命令。 任何其他电压命令都不会被注册。 故障模式可能是随机的、我现在不会深入研究、因为它不是唯一的故障模式。

    但我的主要问题是确定布局和元件级问题(如果有)、以便改进设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohit:

    这些长布线会增加电感、但我认为这不会导致 IC 出现干扰。 但是、我们建议将电感器放置在更靠近器件的位置、并使用较粗的布线/平面以提高稳定性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的意见。 除了数据表之外、是否有任何建议可以控制弱势区域的故障? 是否有其他改进或其他组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohit:

    您可以参阅以下应用手册来优化此类应用的布局:

    https://www.ti.com/lit/an/snva021c/snva021c.pdf?ts = 174780357986&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://www.ti.com/lit/an/szza009/szza009.pdf

    此致、

    Himanshu