This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26744E-Q1:TPS26744E-Q1

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515449/tps26744e-q1-tps26744e-q1

器件型号:TPS26744E-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS25730

工具/软件:

您好团队:

我们的系统基本要求是使用 USB-USB PD、接收器配置、符合汽车标准。

我们 遇到了 TPS26744E-Q1 IC。

当我们检查订购细节,它提到了下面:  

所以,你能告诉我什么时候它将在生产和补充,我想知道这个 IC 是否适合我们的应用.

如果您有任何其它符合 AEC 标准的 USB-PD (接收器配置) IC、请共享相同的部件号。

此致、

Tirthal Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tirthal:

    您能否阐明是否需要受电方模式或 DP 交替模式受电方模式?  我们没有真正通过汽车认证的受电方。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、我们需要特定于电源接收器。

    您还可以推荐非汽车零件吗?

    此致、

    Tirthal Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tirthal:

    请考虑将 TPS25730用于非汽车类 PD 接收端。

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric!