This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610981:轻负载条件下 V-Main 上的输出波动

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS610981, TPS61299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510362/tps610981-output-fluctuation-on-v-main-under-light-load-conditions

部件号:TPS610981
主题: TPS61299中讨论的其他器件

工具/软件:

我目前正在评估与 TPS610981相关的问题。
当负载比特定阈值更小时、V-Main 波形似乎开始波动。
这种行为是否会由轻负载条件引起?
如果是、则需要多少额外负载才能稳定输出?
有关更多详细信息、请参阅随附的 PDF。

这一问题最近才出现、并非所有 PCBA 都出现。 似乎只有一小部分电路板受到影响、可能只有几个电路板受到影响。
此外、在初始设计和评估阶段未观察到这种行为、但在最近的生产批次中已得到确认。

一个关键的问题是、尽管所有单元都在相同的条件下制造、但为什么这种现象只发生在一些 PCBA 上。

e2e.ti.com/.../Vmain-waveform.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    两块电路板之间是否存在任何其他差异、例如电感器和输出电容。 您还可以测试电感波形和 SW 节点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    根据我们可以确认的情况、电路板之间的元件值没有差异、包括电感器和输出电容。 两者使用相同的 BOM 并在相同的条件下进行组装。
    电感指定为4.7 µH ±20%、输出电容器为20 µF 。

    电源为两节串联的 AA 碱性电池。
    当新电池提供大约3.1V 串联电压时、就会出现此问题。 但是、一旦电压 因电池使用而略降至3.0V 左右、就不会出现该问题。

    我们已经按照您的建议测量了电感器电流波形和 SW 节点。 随附的结果供您参考。

    如果您希望我们执行任何其他测量或测试、请告知我们。
    e2e.ti.com/.../current.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从我的观点来看,两块板之间几乎没有区别。 PCB 上偶尔会出现这种情况吗? 百分比是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、电感器电流波形似乎没有任何显著的差异。
    但是、输出电压噪声(纹波)存在明显差异。
    这可能与 DCM 模式下的运行有关吗?

    在所测试的20个电路板中、当输入电压高于3.1V 时、大约一半的噪声会增加  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为从波形来看、除了 Vout 纹波之外、没有太大的运行差异。 您能否申请 FA、客户故障分析流程、CQE 流程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在申请 FA 之前、您能否告诉我 IC 进入 DCM (非连续模式)的条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、负载电流小于5mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持。

    我可以提出另外两个问题吗?

    1. DCM (不连续导通模式)和突发模式之间有何区别?

    2. 您能否说明器件在正常模式和突发模式之间切换的条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasuto:

    您可以参考此图来区分 DCM(与 PFM 模式相同)、突发模式和正常连续开关模式。

    有关详细说明、您可以参阅 TPS61299数据表的第7.3.1节、这一节更具可读性且易于理解。