This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317L:LDO 最大负载电流

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317, LM317L, LM337L, LM337-N
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516542/lm317l-ldo-maximum-load-current

器件型号:LM317L
主题中讨论的其他器件: LM337L、LM317、 LM337-N

工具/软件:

您好、

我 在子卡变压器电路中使用 TI 的 LM317L、LM337L 和 TPS76350DBVR LDO 来提供各种输出电压、例如+/-12V 和+5V。 每个 LDO 可以处理的最大负载电流是多少? 如果数据表具体对此进行了说明、请告诉我确切的页面。

谢谢您、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kevin、

     如果输入和输出差分电压(VI–VO)为35V、则 LM317L 的最大保证峰值输出电流为150 mA。  如果 3V≤VI–VO≤13V、则存在200 mA 的典型峰值电流、但我们不保证最大电流。 请在"5.5电气特性"部分的表中找到此信息   

     建议将输出电流限制为100 mA、您将在第4页的"5.3建议运行条件"部分的表中找到相关规格。  请注意、新芯片中为保持"5.5电气特性"部分表中指定的稳压所需的最小5 mA 电流。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317l.pdf)

    如果|VIN – VOUT|= 40V、LM337L 具有120 mA 的电流限制、如果3V≤|VIN – VOUT|≤13V、则具有320 mA 的电流限制、如"6.5电气特性"部分的表中所述。  请注意、如果调节需要3V≤|VIN – VOUT|≤15V、则5 mA 的最小电流为|VIN – VOUT|≤40V、或者如果调节需要3V 3.5 mA、也在第6.5节的表中指定。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm337l.pdf

    TPS76350DBVR 的电流限值为1.5A、如"11电气特性"部分的表中所 述、但建议按照规格"9建议运行条件"表中的说明将输出电流限制为150 mA。 请注意、 建议使用 1 mA 电流来保持"11电气特性"部分测试条件中指定的稳压
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps763.pdf

     

    此致、  

    丹尼尔·埃斯帕尔扎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Daniel、

    这里回答了我有关每个 LDO 的问题。 我确实阅读了数据表、但希望确保我理解正确。 非常感谢您对此提供的帮助。

    享受、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您、Kevin。

    请注意设计中导通元件上的功率耗散;确保热阻抗和功率耗散将使结温保持在建议的工作温度以下。 另外、请查看我们建议类型或电容值并在考虑直流偏置电容器降额的情况下计算其的部分。

    此致、

    丹尼尔·埃斯帕尔扎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    非常好的信息,再次感谢。 但是、我想添加一些其他信息来阐明我的整个电路、请参阅 下图:

    VIN - VOUT 对于 LM317L/337L、两种情况下均不满足条件(除非我误解);对于317L VIN (14.4V)- VOUT (12.76V)= 1.64V、对于337L VIN (-14.42V)- VOUT (-12.66V)=-1.76V。 这是否意味着最小值(最大峰值、电流限制、或 这两种情况都适用、还是我的电路可能出现问题?

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您能否还分享每个稳压器与您的负载之间的预期标称工作电流是多少?

    此致、

    丹尼尔·埃斯帕尔扎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    在与实际电路设计人员交谈时、他说标称工作电流"应该"为~350mA。 当我首次调试该电路时、电流负载看起来很高、并且 LDO 触摸起来相当热。 这让我相信 LDO 过载、最终会产生一个问题、即已识别的 LDO 能够处理多大的电流负载。 希望这对您有所帮助。

    再次感谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:  

    如果标称工作电流为350 mA、则您可能需要选择具有更高电流合规性的 LDO、例如 LM317和 LM337-N

    遗憾的是、它们的占用空间与低电流版本不同。

    对于5V 稳压器、您可以使用 TLV75801PDBVR。

    此致、

    丹尼尔·埃斯帕尔扎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢丹尼尔

    我会在内部获得 PCB 并开始我的验证工作后、根据需要进行跟进。

    享受、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您、Kevin。