This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:可帮助检查 PCB

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515088/bq25756-pls-help-to-check-the-pcb

器件型号:BQ25756

工具/软件:

尊敬的专家

您可以帮助检查 PCB、我看到驱动波形出现了一些振铃。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    您能给我发送您看到的波形吗?

    下周我将更深入地介绍布局。 感谢您对此有耐心。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    再次感谢您对这一回答的耐心。

    我有一些关于布局的建议:

    • 确保 HIDRV 靠近 SW 布线。 SW 是 HIDRV 的返回路径。 确保这两条布线的宽度都大于20mil。

    • 确保 LODRV 没有直接布置在 HIDRV 或 SW 旁边。 确保 LODRV 布置在 GND 旁边或与 GND 平面平行。

    • 确保 HIDRV、LODRV 和 SW 布线的宽度大于20mil。 为了进一步减小布线电感、我建议使用30mil 或40mil 厚的布线。

    • 我还建议将 VAC 电容器移至更靠近 IC 的位置。

    如果您对布局有任何疑问、敬请告知。 另外、如果您希望我再次查看布局、请告知我是否进行了任何调整。

    此致、
    Ethan Galloway