This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600-Q1:BQ79600、SPI_READY 从不触发低电平

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498987/bq79600-q1-bq79600-spi_ready-never-triggers-low

器件型号:BQ79600-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

工具/软件:

您好! 我尝试使用 BQ79600和 BQ79616来创建一个简单的原型。 我们系统有一个堆栈器件和一个桥接器件、但在从桥接器件接收数据时遇到问题。 我们可以看到桥接器件和堆栈器件之间的串行通信、我们可以看到正在传输数据、但 SPI_READY 从不会在触发低电平后触发回高电平、因此永远不会接收到任何数据。 我附上了一份说明文件、其中包含波形照片和代码照片。 我们将 STM32 Cube IDE 和 STMf042k6t7微控制器用于系统的主微控制器。

e2e.ti.com/.../WAVEFORMSHELP.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些数组是我在自动寻址期间发送的。 我将系统设置为一个桥接器件、其中一个堆栈器件位于栈顶。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melena:

    我将研究发送的命令、明天会返回给您。

    谢谢、

    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,只是想跟进,因为它是几天.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Melana:

    很抱歉耽误你的时间。 我想与一位对我们设备上的软件更熟悉的同事交流、而他在上周没见过。  

    我了解了您发送的数据、MCU 和基底之间似乎确实存在问题。 我有几个问题可以进行调试:

    1)它正在 EVM 上测试? EVM 配置是否正确?

    2)你能给我发送逻辑文件,让我自己看看它们吗?

    3)如果它不在 EVM 上,你能给我发送相关的原理图吗?

    4)能否仅从基底器件读取以下寄存器?

    谢谢您、

    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Waveform-Help.docxe2e.ti.com/.../PrimaryPCBV2.pdfe2e.ti.com/.../Waveform.csv

    您好! 感谢您发送编修。 我们确实尝试了发送单读取命令、但遇到了 SPI_READY 从不触发为低电平的同一问题。 我们将评估板用于 BQ79616、但我们将自己的 PCB 设计用于 BQ79600。 我们随附了 PCB 原理图以供审核。 我还附上了从 salea 导出的 CSV 文件。 我有逻辑文件、但它不允许我上传它。 如果有另一种方法我可以得到这个人,我会很高兴做 so.e2e.ti.com/.../MAIN.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 只是想再次跟进、因为这已经是几天了。 我想知道 HAL SPI 库的工作原理吗? 或者、我可能没有传输正确数量的字节来清除乒乓缓冲器? 提前感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、再次跟进。 我当时正在研究有关 BQ-79600的其他问题、大约一年前我就遇到了这篇文章。  BQ79600-Q1:SPI_RDY 在读取命令帧后不会变为高电平-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛 

    这是我们遇到的同一个问题、他们也在使用 STM32微控制器、问题在于他们在发布后脱机来解决问题、因此我们看不到他们如何解决该问题、或者他们是否解决了该问题。 您是否可以联系帮助发布该帖子的 TI 专家? 再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Melana:

    很抱歉、您稍后再回来。 遗憾的是、该主题中的应用工程师不再与团队合作。 是否仍然存在相同的问题?

    谢谢、

    Zachary