This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:查询 BQ79616-Q1的 OTP 编程步骤

Guru**** 2581435 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513742/bq79616-q1-inquiry-about-otp-programming-steps-for-bq79616-q1

器件型号:BQ79616-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我对的 OTP 编程过程有疑问 BQ79616-Q1 。 您能否提供对该器件上的 OTP 存储器进行编程的详细步骤或过程?

具体而言、我想知道:

  1. 在 BQ79616-Q1上启动 OTP 编程所需的命令或序列是什么?

  2. 在对 OTP 进行编程之前、是否有任何特定的配置要求或注意事项?

  3. 是否有任何相关文档或应用手册提供了 OTP 编程的更多详细信息或最佳实践?

感谢您的帮助。 我期待您的答复。

此致、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我将在本周结束时回复您。

    谢谢、

    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zachary:

    希望您表现出色。 只是想善意地跟进并检查您是否有任何更新?

    谢谢!

    此致、
    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    很抱歉耽误你的时间。 我们没有任何关于最佳实践的文档。 只要电路板的硬件设计正确、就不需要满足任何特定要求。 如果您参阅数据表中的第61页、则将看到启动 OTP 编程所需的步骤。 如果您对编程的特定寄存器或设置有任何具体问题、请随时开始另一个主题。

    谢谢、

    Zachary