This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:将故障寄存器数据存储在 EEPROM 中。

Guru**** 2595340 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513739/bq79616-q1-to-store-fault-register-data-in-an-eeprom

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我的客户愿意在 SPI 主模式下使用外部 EEPROM 并通过 BQ79616的 GPIO 对其进行控制。

我看到数据表中提到了一个类似的应用。

 我想问几个后续问题:

  1. 我们如何将数据从 BQ79616写入 EEPROM?
    是否有任何详细步骤、参考代码或应用手册可用于配置 GPIO 以进行 SPI 写入操作?

  2. 可以访问和存储哪种类型的故障或诊断信息?
    例如、我们能否记录特定寄存器或故障摘要标志? 对于应存储哪些寄存器以保留有意义的故障历史记录、是否有任何建议?

  3. 是否有介绍如何实现此功能的 TI 文档或参考设计?

提前感谢您的支持!

此致、
Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我会看看、然后返回给您。

    谢谢、

    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们没有任何有关 EEPROM 的文档、因为 EEPROM 会因客户而异。 客户对 EEPROM 的一般用途是存储不同温度下或分流电阻器随温度变化而变化的 NTC 查找表。 如果客户发现我们的 OTP 设置不够、它们还可用于初始器件设置。

    通常所做的是使用我们器件上的 I2C 引脚从 EEPROM 获取信息。 这与通信协议的任何实现类似。

    谢谢、

    Zachary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Zachary:

    感谢您的答复。

    但是、关于使用 EEPROM 存储设置、BQ79616如何知道在读回数据后哪些设置对应? 是否有任何与 EEPROM 格式相关的协议或文档? 否则、我不知道将信息编程到 EEPROM 中采用何种格式。

    谢谢、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您可以参阅我们提供的示例代码、了解如何与器件进行通信。

    谢谢您、

    Zachary