This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A91:用于软启动时间计算的最小 CNR/SS

Guru**** 2507285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514592/tps7a91-minimum-cnr-ss-for-the-soft-start-time-calculation

器件型号:TPS7A91

工具/软件:

软启动时间公式仍然有效的最小 CNR/SS 是多少?
我的应用需要启动时间小于10us。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    该公式仍然有效的最小 CNR/SS 大约为1µF。 为了实现小于10µF 的启动时间、请使用 SS_CTRL = VIN 并使 CNR/SS 保持更小的 ≤ ∼800pF (或完全不保持)、同时接受或抑制数据表中所述的小过冲。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢、

    Vahnroy