This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:电池组额定容量与实际容量之间的关系

Guru**** 2573815 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515955/bq40z50-r1-battery-pack-rated-capacity-vs-actual-capacity

器件型号:BQ40Z50-R1
主题:BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

你好

我在电池组实际电芯容量与额定容量方面遇到了一些问题

我们的电池组由4S2P 组成  

2P 电池为2Ah、电池包总共可提供4Ah 的容量

但在电池组的规格中、它显示"额定容量"3.2ah"

有什么原因导致容量降低?

这里有几个 pic 展示了我描述的内容  

第二个问题 RSOC 和 ASOC 值在 Bqstudio 中映射到什么?

第三个问题:

我知道对于锂电池、不建议充电95%

所以如果我们的电池实际上是4Ah 并且它被降额到3.2ah 这意味着我们可以充电>95%  

因为额外的5%不会使我们达到4Ah 吗?

第四个问题:

这种降额是如何实现的?

此致

Jonathan Kabangu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Jonathan、

    问题已分配、并将尽快跟进。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonathan、

    1 -根据您的示例、您的实际电池包容量为32、000mA x 2节串联电池= 64000mA  

    [引用 userid="550385" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515955/bq40z50-r1-battery-pack-rated-capacity-vs-actual-capacity

    第二个问题 RSOC 和 ASOC 值在 Bqstudio 中映射到什么?

    [/报价]

    -你能详细说明这一点,对你所问的问题感到困惑

    [引用 userid="550385" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515955/bq40z50-r1-battery-pack-rated-capacity-vs-actual-capacity

    第三个问题:

    [/报价]

    我们通常不建议这样做、因为电池电量监测计会进入过早的收尾电流充电状态

    谢谢您、
    Alan