This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:过流检测器

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513677/tps92692-q1-overurrent-detecter

器件型号:TPS92692-Q1

工具/软件:

您好的团队、

该升压 LED 驱动器内的过流检测、
请告诉我在 CSP-CSN 中作为电压施加过流后、FAULT 引脚变为低电平有效所需的时间。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Kaz:

    我将在我们的 EVM 上进行测试、然后尽快回复您。

    此致、
    Daniel


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis:

    我们等待确认的结果。

    我知道理想的计算时间和实际测量结果可能有所不同。

    即理想的计算时间、您是指振荡器周期时间吗?

    在由于浪涌电压等原因超过电流检测阈值后、我担心过大电流流向 LED 的时间

    我知道实际时间会因外部元件而异、但我想知道理想的计算时间和实际时间、这些时间是 LED 驱动器的行为。

    谢谢、

    KAZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaz:

    我使用了 TPS92692EVM-880 并触发了过流事件。 请查看以下原理图:

    LED 过流阈值设置为1.24A、nFLT 引脚连接到 SS 引脚、因此器件在触发故障时关断。 请在下面找到过流事件的波形:

    CH1:VSW、CH2:nFLT、CH3:电感器电流、CH4:LED 电流
     

    CH1:VSW、CH2:nFLT、CH3:电感器电流、CH4:LED 电流


    CH1:VSW、CH2:nFLT、CH3:电感器电流、CH4:LED 电流

    请告诉我我如何能进一步帮助您。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis:

    感谢您的测量。

    大约1usec? 请指定超出阈值的时间。

    告诉我们此检测时间如何随因素而变化。

    就 IC 规格而言、该检测时间是否稳定?

    谢谢、

    KAZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaz:

    在1.24A 处超过了阈值、当转换器关闭时、CH4上的尖峰很小。 此检测时间是稳定的、但是、不同器件之间始终存在一些标称变化。


    如波形中所示、故障情况发生时会立即触发 nFLT。 此安全功能旨在保护 LED

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis:

    您能解释一下为什么检测时间是稳定的吗?
    在数据表的功能块中、过流检测器是一个块、因此不清楚它正在执行什么操作。

    谢谢、

    KAX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaz:

    我们无法提供数据表中未提供的有关 IC 内部设计的任何信息、因为这是严格保护的 IP。 您可以在我提供的图片中看到、nFLT 引脚几乎瞬时反应、尤其是相对于电感器斜升速率。 此外、输出电容器将承受大部分浪涌电流、而不是承受 LED。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis

    如何确保 IC 过流检测时间始终是瞬时的?
    为什么会这样?
    您测量的图像只是一个恰到好处的结果示例。

    如果您能解释 IC 的内部设计、我不会要求您告诉我。

    谢谢、

    KAZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaz:

    因此我们提供了评估模块。 请随时使用我们的器件在您的最终体验

    此致、
    Daniel