This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:INR21700-P50B 的 RSOC 问题

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515574/bq40z80-problem-of-rsoc-for-the-inr21700-p50b

产品型号:BQ40Z80

工具/软件:

您好:

我有一个6S2P INR21700-P50B 电池。 RSOC 在放电时下降得太快、在充电期间需要大量时间才能增长。

在记录此放电之前、我已收到 GCPRB 的数据。

e2e.ti.com/.../Gauge-after-temp.gg.csve2e.ti.com/.../New-Prog.log

此致、

Ludovic Micou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Micou、

    左小建QWER 说:
    放电时 RSOC 下降得太快

    -你在做测试的温度是多少? 通常、如果在低温下执行这些测试、则由于电池化学成分、容量会下降。

    左小建QWER 说:
    放电、在充电过程中需要大量时间来增长。

    -标准充电时间为1.5小时,取决于您的充电阈值

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    放电位于23°C 的温度室。  

    在充电后、每个电芯3.1V 前便不会增加。 但在每个电芯2.7V 到每个电芯3.1V 之间、这是容量的很大差异。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Micou、

    充电速度问题取决于您的电源。  

    谢谢您、
    Alan