This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:一些关于如何为 BQ78350-R1执行"学习周期"的问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511002/bq78350-r1-some-questions-about-how-to-perform-learning-cycle-for-bq78350-r1

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具/软件:

您好 TI、
最近,我从一份官方文件(slua903实现成功的学习周期)中学习如何对新电池 ChemID 执行"学习周期"。 我遇到了一些问题、希望您能提供帮助。


Q1: 在"3.1 Initial QMax Update Criteria "部分中、它请求通过发送子命令"GAUGE_EN"来更新 QMax 、但我在 Comm SMB 的 bqStudio 屏幕上看不到"GAUGE_EN"、我知道它可能显示为"RUP_DIS"和"IT_ENABLE"、但也找不到它们。

问题2:在"3.2.1将电池放电至空电"一节中、它提到了一个电阻器、称为"IT 状态"、但我在 BQstudio 界面上找不到它。
  

问题3:在"2.1设计容量"部分中、此处的"设计容量"表示"总电池包"、而不是电芯电平、但是在 BQstudio 中、可以将"设计容量"的最大值设置为仅32767mA、这是否意味着此电量监测计与大于32.7Ah 的电池系统不兼容?
   

问题4:在第2.6节中、"术语电压"是指放电术语电压、但我只能在官方用户手册和 BQstudio 中找到"充电术语电压"。

Q5:在第2.1节中, "设计电压"是电池包电压,但是在 BQstudio 中,"设计电压"可以设置的最大值只有5V ,为什么? 是电池电压?

谢谢!