This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:加载时 TPS543C20电压降至零

Guru**** 2536940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508136/tps543c20-tps543c20-voltage-drops-to-zero-when-loaded

器件型号:TPS543C20
Thread 中讨论的其他部件:TPS543B20、、

工具/软件:

你好

我为12V 至1.2V 20A 负载设计了一个直流/直流转换器。 问题是、当我只使用大约2A 的0.5欧姆负载时可以正常工作、但当我将负载增加到0.25欧姆时、就会直接关闭。

我移除了 ILIM 电阻器并且它是 OC、但仍然无法达到超过2A! 我使用 PSpice 对设计进行了仿真、感觉不错。 我附上了 Excel 工作表计算器以供您参考

e2e.ti.com/.../0815.TPS543B20_5F00_TPS543C20A_5F00_TPS543C20_5F00_Calculator.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加载时的开关波形不是很好、占空比不断变化、这就是重叠的原因。 占空比会增加和减少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、占空比问题与稳定性或斜坡选择有关。 请尝试减小斜坡电阻器、或请分享完整原理图以及电容器器件详细信息(包括 ESR 和降额)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图。 我在输出和输入中添加了更多的电容器、但仍然没有添加。 奇怪的是、当负载电流超过2A 时、它不会开启。 或者、当我从0.5欧姆变为0.25欧姆时、它会关断并保持关断状态、而不会导通!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我知道减小斜坡电阻是否能解决问题。  在此期间、我将仔细检查原理图

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了100k 的斜坡、仍然存在相同的问题、并且无法正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还注意到、当输入设置为12V 时、它不会驱动负载、IC 会关断! 但当我将输入降低到大约5-6V 时、它会亮起并成功驱动负载!!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您能否确认在电路板上使用的电感器? Excel 工具列出了1uH 电感器、但原理图列出了330nH 电感器。

    5VIN 成功工作而12Vin 无法正常工作的原因是、随着 VIN 的增加、跨导会成比例增加。 这会导致更高的环路增益、并可能导致不稳定问题。  

    假设该问题与稳定性有关、减小斜坡电容器、增加开关频率、增加电感器或这些因素的某种组合将有所帮助。

    在12Vin 时比5VIN 更有效的另一个潜在问题是连接到反馈的 SW 或 VIN 耦合。 通过在开关平面和反馈路径之间设置适当的屏蔽 GND 层来防止这种情况发生。 如果上述建议(先降低斜坡、然后增加 fsw、然后增加电感器)不起作用、您可以在此处附加您的布局以进行 审查

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Britton

    希望您表现出色

    感谢您的答复。 我在那里使用了一个0.33uH 电感器。 当我移除 R29和 R30时、它会起作用。

    我现在面临的另一个问题! 我使用的台式电源可提供高达30V、3A 的电压。 如果我从12V 立即对直流电源上电、降压转换器将不起作用、而当我逐渐增大直流电源时、降压转换器就会起作用。 这是由于浪涌电流导致电源无法提供或直流直流控制器因浪涌电流保护而关断。 我已 将4x22uf MLCC 和1x330uf AL-CAP 作为我的输入电容器、而我有3个混合470电容器和4x47uf MLCC 作为我的输出电容器。 我尝试减小上限并将 SS 增加到最大值(32ms)、但它仍然有一种奇怪的行为。 每次我应该逐渐增加输入源,直到它开始工作!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    向输入端供电时、TPS543C20消耗的输入电流应与负载成正比。 例如、TPS543C20不应从电源汲取比其所需更多的电流、因此器件不太可能影响浪涌。 这可能需要电源解决方案。 我想说的一件事是、如果禁用 TPS543C20、是否会发生相同的问题? 如果是、则需要在电源侧解决它、如果没有、那么您可以考虑添加一些使能逻辑、以便在提供电源后启用器件

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我改变了供应,它有点帮助,我想! 我认为这只是浪涌电流阻止 IC 导通所致! 因此、我移除了 ILIM 电阻器但仍然执行相同的操作! 它无法打开! 我在输入端添加了更多的电容、但仍然没有! 当我在12V 的电压下打开直流电源时、IC 看起来会尝试导通、但没有。 因此、我必须将电压降低至11V、直到它打开、之后才能使用12V 工作
    我不知道这种行为对于所有 IC 是否正常、但我只是为了确保设计正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试禁用 IC、然后打开12V 电源、然后启用器件。 这应该具有与开启到11V 然后增加到12V 类似的效果。 仅需更多信息、 限流电阻器只是监测输出电流、因此在没有负载或正常负载的情况下不应该对该行为产生任何影响

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Britton

    感谢您的答复。 是的、我同意投资、ILIM 电阻器仅控制负载电流。

    很奇怪、为什么这个拓扑只是在较低的电压下工作。 我的意思是、当我将直流电源设置为5V 至8V 时、即使在40W 负载下、也可以正常工作、当我将电压增加到12V 时、有时可以正常工作、有时不可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Britton 不在办公室。 请预计响应会延迟几周。

    谢谢、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    只需在此处登记一下、您是否有机会尝试调整一些有助于 提高稳定性的旋钮? 例如 、减小斜坡电容器、增加开关频率、增大电感器。  

    如果需要、我可以整理一个应该适用于12V 应用的 BOM、但在此之前、我们还需要仔细检查您的布局、以确保其与 BOM 相关、而不是与布局相关。

    此致、
    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Britton

    我对反馈和稳定性进行了一些调整、没有任何反应! 我将频率从500kHz 增加到1MHz、这样可以正常工作。 由于损耗和热量的原因、我不想增加开关频率! 希望它能够在较低的开关频率下工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了确保我们位于此处的同一个页面上:我们 尝试解决的问题是器件在负载下发生故障?  

    由于它在更高的开关频率下工作、因此我们可能会排除 SW 耦合。

    为了真正评估稳定性(包括 ESR 和降额)、我需要输出电容器的器件型号、没有这些器件型号、我只能提供估算值

    除了共享电容器器件型号、您还可以尝试组合使用121k Ω 斜坡和0.47uH 电感器(此条件下的最大建议电感)

    此致、
    Britton