This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62162:TPS62162的原理图审阅

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62162

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512061/tps62162-the-schematic-review-for-tps62162

器件型号:TPS62162

工具/软件:

您好、

我们将 TPS62162DSGR 用于12V 至3.3V/1A 降压电路、现在的大规模产品中发生了约6%的故障、

并且我们测试了引脚对地阻抗、故障引脚的 VIN (引脚2)和 EN (引脚3)  与正常引脚相比阻抗更小;

我们担心内部 MOSFET 会损坏、但我们确保 Vin 电压正常;

您能帮助了解我们的原理图和 引脚对地阻抗、然后建议我们的设计是否存在任何误差、谢谢。

e2e.ti.com/.../TPS62162DSGR.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:  

    [报价 userid="507183" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512061/tps62162-the-schematic-review-for-tps62162 ]我们将 TPS62162DSGR 用于12V 至3.3V/1A 降压电路、现在我们的大规模产品故障约为6%、[/报价]

    如果您说6%失败、是在测试还是客户退货? 这个降压稳压器连接到什么?  

    Unknown 说:
    您能帮助我们重新审视我们的原理图和 引脚对地阻抗、然后告知我们的设计是否有任何错误、谢谢。

    原理图是简单的、没有问题。  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautam:

    如果您说6%失败、是在测试还是客户退货时? 这个降压稳压器连接到什么?  [/报价]

    这是大规模产品测试结果、但没有故障分析、并且降压器件连接到+/-20级 电压表、因此我们需要将远距离提交到

    TI CQE、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张,我们应该把这些提交给 FA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautam:

    感谢您的善意支持、我们已将 FAR 提交给 TI CQE 供批准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liang:

    存在几个问题。 请仔细检查。

    1.由于 MOSFET 集成在 IC 内部、因此输入10uF 必须具有足够的额定值、并且必须尽可能靠近 Vin 和 PGND 引脚放置。 请仔细检查 PCB 布局。

    2. TPS62162 EN 绝对最大电压为 Vin+0.3V、如下所示。 如果 EN 引脚电压在任何情况下高于 Vin 引脚0.3V、器件可能会损坏。 如果 EN 和 PVIN 之间存在任何延迟、请仔细检查 PCB 布局。

    谢谢、

    Nancy