This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:电流限制设置

Guru**** 2767185 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514296/bq25756-current-limit-setting

器件型号:BQ25756

工具/软件:

您好:

我在定制电路板中使用 BQ25756、并且我遇到电流限制设置方面的一些问题。 根据数据表的理解、充电电流和输入电流都可以通过引脚(ICHG 或 ILIM_HIZ)或寄存器(ICHG_REG 或 IAC_DPM)存在。 它还提到、对于这两个电流、可以通过将 REG0x18_REG0x1218中的相应位设置 Pin_Control 为0来禁用引脚功能。

我将 ICHG 引脚设置为1A、并将 ILIM_HIZ 引脚设置为0.51A (请参阅下图)。 我使用的是5-mΩ 检测电阻。

在输入电流限制的情况下、如果 I 将 REG0x18_DPM 中的位6设置 Pin_Control 为0、它确实会禁用引脚功能、并且仅使用寄存器 IAC_DPM 设置的限制。 但是、对于充电电流、这不起作用。 如果我将 REG0x18_REG0x1218中的位7设置 Pin_Control 为0、则充电电流仍受该引脚功能的限制。

我正在定期读取寄存器、可以确认寄存器已正确设置为所需的值。 在充电期间触发的唯一故障是  IAC_DPM_FLAG、该故障表明器件进入输入电流调节状态。 无论通过寄存器设置了多少充电电流、IAC_DPM_STAT 都被置位。 我可以成功更改充电电流、直至达到1A、但不能超过该值。

是否需要设置任何其他寄存器或配置才能针对充电电流禁用该引脚功能? 可能我无法同时禁用这两个功能? 为什么无论充电/输入电流设置如何、只要我开始充电、就会设置 IAC_DPM_STAT 位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您对此有耐心。 我将在下周初就这个问题回复您。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frederico、

    再次感谢您对此有耐心。 我们最近被淹没了。

    Unknown 说:
    是否需要设置任何其他寄存器或配置才能为充电电流禁用该引脚功能? [/报价]

    不应该有任何其他寄存器来禁用该位。 EN_ICHG_PIN=0应禁用 ICHG 引脚、EN_ILIM_HIZ_PIN=0应禁用 ILIM_HIZ 引脚。

    Unknown 说:
    可能我不能同时禁用这两个功能吗? [/报价]

    您应该能够同时禁用这两个功能。

    Unknown 说:
    为什么只要我开始充电、就会设置 IAC_DPM_STAT 位、无论充电/输入电流设置如何?
    [/quote]

    这是一个好问题。 如果您将 ILIM_HIZ 电阻器调整为20A 或更高的值、您是否会看到行为差异? 或者、当 ICHG 电阻器也针对更高的电流进行调节时、您是否存在行为差异?

    我有几个问题可以帮助我们进行调试:

    • 您可能已经检查了此项、但您的电源有足够的电流为 BQ25756供电。

    • 您是否可以测量 SW1和 SW2引脚上的波形? 测量 ILIM_HIZ 和 ICHG 引脚上的电压也可能有所帮助。
    • 您能把我链接到您的原理图吗?

    此致、
    Ethan Galloway

    [/quote][/quote]