This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:外部充电启用/抑制

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76200, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515890/bq78350-external-charge-enable-inhibit

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件: BQ76200BQ76930

工具/软件:

在使用 bq76930 + bq78350 + bq76200的电池中、是否有实施外部充电抑制的选项?
我的意思是电池的输入、必须驱动它才能进行充电?

一些较旧的 bq 器件将此功能用作充电使能输入(例如 BQ20Z655)。

使用78350、我可以看到 PRES 输入、但这会禁用充电和放电、然后设置 KEYIN 来禁用放电、但我看不到一种仅允许/阻止充电的方法(通过78350上的输入)。

此时我看到的唯一方法是在78350和76200之间切换 CHG 线路、这是一个选项、但增加了额外的组件。

谢谢、

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Simon、

    此问题已分配、并将尽快跟进。

    谢谢您、
    Alan