This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2806:介绍使用 CURLIM 的详细信息的文档

Guru**** 2519600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515895/ucc2806-document-which-describes-the-details-of-the-usage-for-curlim

器件型号:UCC2806

工具/软件:

你(们)好

您能否提供任何描述 CURLIM 用法详情的文档?

此致、Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您还需要什么? 如果是、请提供详细资料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hong-san、
    感谢您的答复。

    我的客户希望设置 CURLIM 以限制 PWM 的占空比或控制最大占空比、即使误差放大器的输出变为高电平也是如此。  因此、客户希望了解 CURLIM 的更多详细信息。  

    此致、Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    CurLIM 用于锁存或非锁存、不用于占空比控制。

    您似乎需要使用关断功能来控制与1V 阈值相对应的峰值电流、该阈值可用于限制占空比。

    听起来、您需要对 CurLIM 非锁存程序进行编程、并将 SHUTDWON 设置为对应于1V 的占空比限制。