请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28951 工具/软件:
尊敬的:根据 e2e.ti.com/.../ucc28950-asymmetric-duty-cycle-operation" 主题、建议在 UCC28951中、由于突发模式、可能不会在非常低的占空比下运行。
但是、在某些情况下、OUTC 和 OUTD 中存在非对称占空比。
按照 SLUA275中的建议在 CS 信号中添加偏置是否有帮助? 或者、它与 UCC28951无关?