This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:SYS 电压的默认模式行为

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515271/bq25798-default-mode-behaviour-of-sys-voltage

器件型号:BQ25798

工具/软件:

您好:

我想使用上述器件实现充电解决方案、似乎无法了解 SYS 在默认运行期间会发生什么情况。

  1. 由于有专用的备用模式、我假设在断开直流电源时 SYS 电压不稳定。 是这样吗?
  2. 此外、我在数据表中还看到电池可以补充 SYS 的输入源、这对于 PMID 也是如此吗?
  3. 使用 IBAT 和 VBAT ADC 寄存器时、应该始终可以实现某种充电状态算法。

提前非常感谢您的答复。

此致、Hannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hannes、

    当移除输入源时、V (SYS)= V (BAT)。 备用模式快速导通 OTG/反向模式、以便将电压返回到 PMID 引脚。

    关于2、如果启用了备用模式并且 VAC1处没有电压、则电池只能向 PMID 供电。

    关于3、主机软件可以使用 ADC 瞬时读数来实现充电启动算法、是的。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、感谢您如此迅速地回答、下面是一些后续问题:
    1.切换期间是否有任何死区时间?

    2、问题与数据表中的信息有关:"当系统功率超过输入源额定值时,电池补充模式支持系统而不会使输入源过载。" (第1页、说明)。 假设我使用太阳能作为我的直流电源、在那一刻可以有效提供40W 功率、但系统需要55W 的功率短暂。 电池是否支持 SYS 上的负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hannes、

    关于1、是、但我无法在内部规格中找到时间。  规格读数就像转换器在切换时执行其启动例程一样、即220ms。  明天我将在工作台上进行测试、并告知您。   

    关于2、是。  内部电池 FET 导通时间<< 10us、以便为负载 SYS 补电。  由于电池 FET 体二极管、V (SYS)绝不会超过 V (BAT)的二极管压降。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hannes、

    一旦 VACx 降至 UVLO 阈值以下、VBUS 上就没有可察觉的死区时间。  但是、充电器会经历所有启动例程250ms、然后再开始开关。   

    此致、

    Jeff