This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53679:通过计算和仿真实现的数字补偿参数采集方法

Guru**** 2532520 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95490Q5MC, TPS53679

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513388/tps53679-digital-compensation-parameters-acquisition-method-by-computation-and-simulation

器件型号:TPS53679
主题中讨论的其他器件:CSD95490Q5MC

工具/软件:

现在、我正在使用 TPS53679RSB 和 CSD95490Q5MC 构建两个通道输出 VRM (12V 输入、通道 A 两相(0.9V/65A 输出)+通道 B 两相(3.3V/40A 输出)。  在应用中、SVID 和直流负载线被禁用。 在控制器 TPS53679相位下、电感器、输出电容器(尤其是所有陶瓷输出电容器)已确定、是否有任何简单的方法来计算数字补偿参数(AC_GAIN、AC_LL、INT_TIME、INTGAIN、甚至 RAMP 等)、如下图所述、以确保电源稳定性(环路相位裕度)、例如通过一些公式、Excel 或 GUI 自动调优功能来实现? 对于所有陶瓷输出电容器、我应该注意什么? 您能提供一些建议吗?

此外、我想模拟上述 VRM、以及如何进行仿真、您能给出一些建议吗? 如何调整数字环路(参数)? 您能否提供器件(TPS53679RSB 和 CSD95490Q5MC)模型? 以及如何在仿真工具(例如 PSpice 工具)中更改数字补偿参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    支持此计划的成员是 OOO、将于下星期一结束、请期待下周收到回复。

    此致

    颐和  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我们没有直接简单的计算或公式 来计算补偿参数。 但下面是对此的简要概述

    • AC_GAIN、降低它有助于提高瞬态稳定性、但代价是瞬态速度。 增加它可以加快瞬态响应。
    • AC_LL、 降低 它将有助于加快瞬态响应速度和减小相位裕度、但过多降低它可能会导致环路不稳定。 增加它将产生相反的效果。  
    • INT_TIME、它 有助于在瞬态响应期间缩短稳定时间。 减小它会加快稳定时间
    • INTGAIN、它设置积分路径中的增益。
    • 斜坡、这有助于提高抖动和纹波性能。 降低它会降低瞬态响应、但有助于减少抖动和纹波

    陶瓷电容器的值将随着电压的增加而降额、有关降额的详细信息、请参阅制造商数据表或网站。 始终建议使用峰值输出电压2倍的额定电压。

    我们没有这些器件的 pspice 模型、但我们有 SIMPLIS 模型、如果需要、请告诉我。

    此致、

    Shamveel