This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:15V 至150V 输入电压反激式电源设计 IC 建议

Guru**** 2526760 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01505, UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516345/ucc28c43-15v-150v-vin-flyback-power-supply-design-ic-recommendation

器件型号:UCC28C43
主题中讨论的其他器件:TIDA-01505

工具/软件:

您好:

我已经链接了相关问题、即关于 TIDA-01505参考设计的问题。

我也想在电源管理论坛上提出这个问题。

VIN 应介于15V 至150V 之间。

VOUT 应为12V、Iout 应约为4A-5A。

您能向我们的应用推荐使用现成变压器的 IC 吗?

此致、

Egemen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为没有现成的变压器来满足您的规格和我所知道的要求。 一种更好的方法是让变压器供应商了解是否有变压器、或者他们是否可以为您设计变压器。 UCC28C43也可以使用、而另一个类似的器件也可以使用、但不能找到现成的变压器-必须咨询变压器供应商来提供帮助。