This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C59:UCC28C59 RT/CT 设置指南

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C59

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515966/ucc28c59-ucc28c59-rt-ct-set-guide

器件型号:UCC28C59

工具/软件:

我计划将 IC 从更改为 UCC2804D 至 UCC28C59 。 则需要将开关频率设置为 50kHz 然后对进行调整 RT/CT 电阻器和电容值 可能会有所不同。 请检查并确认更改。

确认是否 50 kΩ 电阻器 470 pF 电容器 生成一个 50kHz 固定开关频率 的示例 UCC28C59 检查了可用的技术文档

指定 UCC2804D 、开关频率计算公式为:

fosc=1.5RT×CTF_{osc}=\frac{1.5}{RT \Times CT}

消息流 RT = 49.9 kΩ CT = 300 pF 、得到的频率为:

Fosc=1.549,900×300≈10−12×100kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    要获得 fsw = 50kHz、您需要根据图7-1、将 UCC28C59的 fosc 设置为100kHz、CT = 470pF、RT = 30k Ω。