请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7H2140-SEP 主题中讨论的其他器件: TPS7H4010-SEP、SN54SC6T06-SEP
工具/软件:
尊敬的 Sirs:
我是 Enrico Petritoli、负责 Sitael S.p.A 罗马办事处的 EEE 部件和辐射分析。我目前正在对一个空间项目进行耐辐射性评估、我正在评估您目录中的几个电子部件、以确定它们是否适合轨道辐射环境。
在这种情况下、请您为下列各项提供以下信息:
| 器件型号 | 封装 |
|---|---|
| TPS7H2140-SEP | 第二十章28 |
| TPS7H4010-SEP | 30 PQFP 无引线 |
| SN65C1168EMPWSEP | SOIC-16 |
| SN54SC6T06-SEP | TSSOP14 |
-
采购规范
-
有关辐射测试结果的任何其他文档(除了在线提供的文档之外)
访问这些信息对于支持为我们的应用选择最合适的组件非常有价值。
如果需要进一步的说明、请随时与我联系。 我真诚地提前感谢你的支持与合作。
此致、
Enrico Petritoli
Sitael S.p.A.–罗马办事处