This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:VDDSHV0_WKUP 的电源轨

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515971/tps6594-q1-power-rail-for-vddshv0_wkup

器件型号:TPS6594-Q1

工具/软件:

您好、  

在 TPS65941319-Q1的用户指南中、VDD_MCUIO_3V3显示为 VDDSHV0_WKUP 电源组的电源轨、如图3-1:

但是、 表3-1中 VDDSHV0_WKUP 域未列在 VDD_MCUIO_3V3电源轨旁边:

我假设这只是一个拼写错误、但想确认一下。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    再次感谢您浏览用户指南以了解这一遗漏。

    正确、负载开关连接到与 VDDA_3P3_IOLDO_WKUP 和 VDDA_3P3_MON_WKUP 相同的网络中。

    这是允许的、因为数据表部分概述了引脚上单1V8、3V3或分离式1V8/3V3配置的 VDDSHV*配置。

    BR、

    Nicholas McNamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!