This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24S:四相堆叠存在问题

Guru**** 2511285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM8D6C24, TPS546D24A, TPS546D24S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515609/tps546d24s-problem-for-4-phase-stack

器件型号:TPS546D24S
Thread 中讨论的其他器件:TPSM8D6C24TPS546D24A

工具/软件:

你好  
我在四相堆叠中遇到问题。 通过使用 TPS546D24SEVM、我现在能够通过使用2个 TPS546D24SEVM 进行两相堆叠、我正在尝试进行四相堆叠。 我没有收到任何通信错误、因为我可以在与跟随器进行的 BCX_CLK 和 BCX_DAT 通信上看到。 我将按如下所示解释我的设置


我在 中使用2个 TPS546D24SEVM、对于配置、我使用 PMBus 编程、而不使用引脚搭接方法将所有值存储在 NVM 中、并执行引脚检测覆盖0x0000。

2.STACK_CONFIG 为0x0003、并且对于主器件、INTERLEAVE 为0x0040、0x0041、0x0042、0x0043、后跟3个跟随器

对于2 EVM、我将 BCX_CLK、BCX_DAT、SYNC、VSHARE 和接地端相互连接  

为了使跟随器连接、我在 EVM 中使用10k 电阻器( 即 R8_P1、R8_P2和第1个 EVM R8_P2)确保 GOSNS 引脚连接到 BP1V5

我已确保 VSEL、MSEL1、ADRSEL 全部连接到跟随器中的 AGND。  

6.对于 PGD/RST、我移除了连接到 BP1V5的 R26。 并根据数据表将其连接到 PGND

7. VOSNS 引脚 I 已连接到从器件中的 PGND


右侧第一个是主器件、其他是跟随器。
我面临的问题是
当我为第一个连接主器件的 EVM 设置电压时、电压设置正确。 但在其他 EVM 电压设置得更高并且不断增加时、这就是出现 OVER_VOLTAGE_WARNING 错误的原因
我尝试将两者的输出端也连接在一起、但电压从左侧 EVM 均衡到右侧 EVM

如需进一步更改硬件、请告知我。
感谢您提前提出任何帮助建议

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parth:

    在多堆叠配置中、INTERLEAVE 是只读的、必须对引脚进行编程。  要对 INTERLEAVE 进行编程、您需要在 MSEL2到 AGND 之间连接电阻器。 以下是您需要为每个阶段安装的电阻值:

    • 对于相位00引线、安装8.25 kΩ  电阻器
    • 对于相位02跟随器、安装68.1 kΩ  电阻器
    • 对于相位01跟随器、安装6.81 kΩ  电阻器
    • 对于相位03跟随器、安装31.6 kΩ  电阻器

    此外、虽然应用手册适用于2器件模块 TPSM8D6C24、但我们有一份应用手册、介绍了如何将两个两相 EVM 堆叠到单个四相输出中。

    https://www.ti.com/lit/an/sluaai4/sluaai4.pdf  虽然 TPS546D24A 两相 EVM 上的引用标识符和测试点位置不同、但可使用相同的流程从2个 EVM 构建四相演示器。   

    谢谢您、
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parth Kulkarni 

    感谢您 将此文章发布到 E2E 论坛。

    Unknown 说:
    1.as 当我为第1个 EVM 设置电压(其中主器件连接了电压设置正确)时。 但在其他 EVM 电压设置得更高并且不断增加时、这就是我收到 OVER_VOLTAGE_WARNING 错误
    的原因

    这是因为两个输出电压未连接。  在四相转换器中、全部四个相位的输出必须连接在一起。

    2.我尝试将两者的输出也连接在一起、但电压从左 EVM 均衡到右 EVM

    以上就是四相转换器的工作原理。  所有四相生成单个输出电压。  输出必须连接在一起。

    您尝试执行的操作与生成的配置之间似乎存在一些混淆。

    您是否尝试生成单输出、四相转换器(4 TPS546D24S 器件生成单输出电压)?

    或者、您是否正在尝试生成一个2输出转换器、其中2个 TPS546D24S 器件生成1个输出、而第二对2个 TPS546D24S 生成另一个不同的输出?

    如果您尝试执行第一个示例、则需要将两个 EVM 的 VOUT 通过低阻抗连接在一起。  TI 建议在 VOUT 连接和2根用于 GND 的12ga 线缆之间至少连接12ga 线缆(一根用于输入之间、一根用于输出之间)

    在我们的测试中、我们通过将电路板彼此堆叠而不是并排堆叠来更大限度地缩短这些导线的长度。  您可以在此处查看使用 TPSM8D6C24EVM-V02的示例- https://www.ti.com/lit/an/sluaai4/sluaai4.pdf 

    如果您稍后尝试执行、则不能将器件配置为四相、但需要将器件配置为两个两相转换器、以生成2种不同的输出电压。  TPS546D24S 不提供从共享时钟将两个两相转换器相移90度的选项、因此、如果您希望两个彼此以90度异相运行的两相转换器、则需要通过(ADRSEL 引脚的) SYNC_CONFIG 将转换器设置为 SYNC_IN、并提供25%占空比的外部时钟。  然后、SYNC_CONFIG 可用于将一个与上升沿同步、另一个与下降沿同步、因此它们将以90度异相运行。  (或者可以在外部反转同步)  

    [quote userid="643707" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1515609/tps546d24s-problem-for-4-phase-stack 对于 PGD/RST、我移除了连接到 BP1V5的 R26。 并根据数据表[/报价]将其连接到 PGND

    R26_P2连接到 VDD5而不是 BP1V5。

    PGD/RFST 上拉至 VDD5不会对器件的性能产生负面影响、因此可以将其上拉或连接到 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生


    没有合适的电阻器。 但我已经确保所有从器件和主器件中都有 INTERLEAVE 和 STACK_CONFIG 的适当值。
    具体过程如下
    我已为所有器件提供了不同的从器件地址、如0x01、0x02、0x03、0x04。
    2.在与跟随者通信时,我通过移除连接到 BP1V5 (R8)的10k 电阻使它成为第一主器件
    我将 STACK_CONFIG 的值更改为0x0000 并在执行上电复位之后存储到 NVM、因此现在我可以将 INTERLEAVE 写入我的所需值0x0040、0x0041、0x0042、0x0043 (对于主器件、后跟3个跟随器)
    此后、我确实希望将 STACK_CONFIG 更改为0x0003、并在 PIN_DETECT_OVERRIDE 中写入0x0000  
    最后、我通过使用 STORE USER 将适当的值存储在 NVM 中、500ms 后将全部恢复用户并执行 POR。


    谢谢你的链接,我将浏览它,并做必要的更改和更新完成.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、彼得先生

    您是否尝试生成单输出、四相转换器(4 TPS546D24S 器件生成单输出电压)?
    是的。 单路输出四相转换器。

    谢谢你的链接,我将浏览它,并做必要的更改和更新完成.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生
    我已经根据您共享的链路检查了我的连接、我还  为每个输出连接了2、10sqmm 导线的输出2个 EVM 之间的点之间的电阻几乎为40毫欧  

     还尝试使用  每路输出的2、2.5平方毫米导线连接输出。 2个 EVM 之间2个点之间的电阻接近2毫欧  

    现在问题是电压已稳定、但设定电压与测量的电压不同。  测得的电压高于设定电压、即如果 I SET 1V、则在这两种情况下都设置为1.2V

    我试图把它放在彼此的顶部,但它是有点困难。

    我收到错误、如所示

    VOUT 错误
    VOUT_UVF 错误
    VOUT_UVW 错误
    VOUT_OVW 错误
    VOUT_OVF 错误  

    感谢你能抽出时间。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parth:

    请在示波器上显示输出电压、并告诉我们您在何处进行测量。 如果您可以显示所有四个相位的每个 SW 节点外观、也会有所帮助。

    谢谢您、
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生

    我刚刚按照你们的建议进行了堆栈放置。 缩短了输出的导线长度后、我的问题得到了解决。 现在、四相堆叠功能正常、稳定输出电流为150A I 进行了测试。 我只有1个与这篇文章无关的问题、在测试时我观察到 TPS 器件也响应地址0x00、而不是其分配的地址。 0x00是代理地址吗?  

    感谢您的时间和帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parth Kulkarni 

    正确。  

    根据 SMBus 规范(https://smbus.org/specs/)修订版3.0附录 C (修订版3.0中的第81页)、地址0000 000是"通用广播地址"