This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH2T45:如果 Vccb 在 Vcca 上电之前、可能会发生什么情况

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCH2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1513244/sn74avch2t45-what-would-possible-happen-if-vccb-is-before-vcca-powered-up

器件型号:SN74AVCH2T45

工具/软件:

您好、

我的客户在其设计中很难实现以下规则、因此他们想问: 如果 Vccb 在 Vcca 之前为 SN74AVCH2T45上电、可能会发生什么情况?

BR、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    由于该器件没有任何无干扰电源时序、因此如果 VCCB 首先上电、输出端可能会出现电压尖峰。

    此致、

    Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    感谢您提供的信息、您可以帮助解释有关先加电 Vccb 为什么会导致尖峰的更多详细信息吗?

    我在数据表中看到 Vcca 和 Vccb 的最大额定电压均为4.6V、这是否意味着只要 Vccb 的尖峰不高于4.6V、客户就可以先上电 Vccb?  

    谢谢。

    BR、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    它必须在输入缓冲器之前为输出缓冲器上电。 这意味着如果 DIR =高电平且 VCCB 首先上电、Bx 输入端可能会出现尖峰或干扰。 类似的情况、如果 DIR=低电平且 VCCA 首先上电。  

    尖峰电压将等于 VCCB (DIR=H)或 VCCA (DIR=L)。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    那么、这意味着只要输出级电源在输入级电源之后上电、该器件就会很好吗? 具体来说、Vccb 必须在 Vcca 之后上电、它是否也与方向相关?

    BR、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    正确。

    防止出现错误逻辑电平的另一种方法是在上电期间在 GND 处连接一个电源。 这将强制所有 I/O 进入 Hi-Z 状态

    此致、

    Josh