This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM41625:堆叠配置无法正常工作

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM41625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512020/tpsm41625-stacked-configuration-not-working

器件型号:TPSM41625

工具/软件:

您好:

我们以堆叠方式使用了2个 TPSM41625器件、从而生成0.85V @ 30A 电压。 此电路不工作。 我们没有从两个器件获得任何输出。 我将在此处附上原理图。 您可以检查并提出建议、可能出现了什么问题?

谢谢、

Shruti

e2e.ti.com/.../TPSM41625_5F00_Circuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shruti:

    本周将发布回复。

    谢谢、

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shruthi

    对延迟的道歉、明天的 EOD Dallas 时间将回复您

    谢谢

    Savith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shruthi

    您能尝试这两种情况吗

    移除 R1419和 R1430、并短接两个相位上的 RAMP_SEL tp Gnds

    2.移除  R1419、R1430和 R1427、并将 RAMP_SEL 短接至两个相位上的 Gnd

     您还能探测 SW 和 Vout 并提供布局、 添加 BP5和 SYNC、ishare vshare、 还能在上电期间查看引脚搭接吗  

    谢谢你

    Savith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Savith、

    我们曾尝试过这两个案件、但没有结果。 我们无法探测引脚。 在我们电路板中的另一个类似电路中、Gowtham 于星期五访问了我们的实验室、建议移除 SS 引脚电阻器和 RAMP_SEL 引脚电阻器。 他建议通过导线将两个 TPSM41625器件的输出短路、因为我们移除了保险丝以隔离 FPGA。 在这种情况下、电路正常工作、输出为0.826V。但我们预计会收到0.85V 电压。我们仍在调试 R2_VCC_0V85电源轨。

    此致、

    Shruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shruthi

    感谢您的反馈、明天会回来联系您

    谢谢你

    Savith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shruthi

    通过移除斜坡电阻器并将斜坡 SEL 连接到 GND 、可按照数据表表表7.3中的建议选择内部78.7k Ω 电阻器用于斜坡、而移除 ss 电阻器可使软启动时间4ms  

    您在哪里探测 Vout、它是在调节点还是远离调节点?

    谢谢你

    Savith