This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC33420:可能出现负输出电压?

Guru**** 2504755 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC33420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516310/ucc33420-negative-output-voltage-possible

器件型号:UCC33420

工具/软件:

是否可以使用 UCC33420等隔离式直流/直流电源模块来形成负电压电源轨?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    是的、您可以在输出端获得-5V 的电压。 您只需将 VCC 和 GNDS 用作输出侧的正极即可。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、次级反馈调节不会出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    反馈环路将始终调节(VCC - GNDS)=+5V。 由于这是一款直流/直流隔离式转换器、因此您可以将 VCC 和 GNDS 用作基准负电源轨作为正极端子、从而获得-5V 电压。

    谢谢你